欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精密部件的无电解镀镍

  • 2022.12.07 15:09:17
  • 米思米
  • 2296

工业上最常用的代表性无电解镀,是无电解镀镍磷(5-13%)合金。采用这一工艺,即使在复杂形状上也能获得厚度均匀的镀膜,并且其机械、电气、物理性能优异,因此其需求持续增长。

表中是无电解镀镍磷合金的应用案例。

无电解镀镍的特点之一是镀后通过热处理提高硬度。镀后Hv500~550的硬度,在经过400℃的热处理后变为Hv800~1000。

无电解镀镍可应用于大多数金属、塑料、陶瓷等,但不适用于锡、铅、锌、镉、锑等。这是因为这些物质会干扰金属沉积过程中的催化作用。

【表】中是无电解镀镍磷合金的应用案例及其目的

行业领域

适用部件

目的

汽车工业

制动器、活塞、汽缸、齿轮、轴承、旋转轴、凸轮、阀门等

硬度、耐磨损性、防烧损、耐腐蚀、精度等

电子工业

触点、轴、弹簧、螺栓、螺母、磁铁、电阻器、阀杆、外壳、电脑零部件、电子元器件等

硬度、精度、耐腐蚀性、可焊性、钎焊性、焊接性、电磁屏蔽性等

精密工业

复印机、光学设备、钟表等

精度、硬度、耐腐蚀性等

航空器、船舶

水压设备、电气设备、螺杆、引擎、阀门、配管等

耐腐蚀性、防污染、防氧化、耐磨损性、精度等

化学工业

各种阀门、泵、配管内部、反应槽、热交换器等

耐腐蚀性、防污染、防氧化、耐磨损性、精度等

其他

各种模具、机床零部件、真空机械部件、纤维机械部件等

硬度、耐磨损性、脱模性、精度等

除此之外,无电解镀镍还包括合金镀。镍硼(1%)合金镀层等。尽管这一工艺比Ni-P电镀更昂贵,但由于具有出色的可焊性和耐热性,因此被应用于电子元器件领域。

精密部件的无电解镀镍

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities